已回答假定已回答

求助。关于AD9834的RESET位使用问题。

747531661@qq.com 在 2014-9-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-10-8提供

目前已经用2片AD9833做出2路波形发生器。因无法完全达到一同步。所以产生了对RESET引脚的一些问题。AD9833与AD9834一起问。 1.只需要在AD9833或9834上电之后,进行一次复位操作,还是在每次改变频率或相位寄存器后(out直接输出了改变后的波形),为了达到同步,而进行一次复位?即不复位时有可能不同步? 2.在初始化流程中(AD9833手册图27),在将reset=1后(写控制字0x0100),接下来往频率寄存器写控制字0x2000,时,是否又把reset置0了?这样不是与流程图中写完频率寄存器再将RESET置0矛盾?应该如何理解?还是说写频率控制字时应写入0x2100? 能否给一个示例程序或者是详细的流程图。

結果