辜键洲

最爱ADI放大器-ADA4817

辜键洲 在 2014-9-29 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-9-30提供

     其实用过ADI的IC还是比较多的,没办法一一列出来,就说几个最近在用的,比如基准电压ADR361,ADR360,ADR440,ADR127等等,还有各种放大器,RRIO的精密运放AD8554,低Ib,高带宽,高压摆的电压反馈型ADA4817,超低输入偏置电流的AD549,用来做皮安表非常棒,也是超爱,还有其它一些年代比较久远忘记全名了,也懒得去查。

     现在说说我最爱的ADA4817,它的最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的。

     之所以是我最爱的放大器,也是因为它的这几个最抢眼的特点,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。下面说说对这个IC的两个应用。

     500KHZ~5MHZ正弦波峰峰值检测,这是个原理很简单的电路,在低频下很容易就能实现功能,但是在频率达到MHZ的时候,想要有较好的准确度、线性度和重复性,运放的选择和电容的选择至关重要。

     因为在采样期间,运放的压摆、驱动能力对电容充完电后的电压有很大的影响,所以ADA4817的高带宽和高压摆在这里表现还算不错。

     而在保持期间,电容上的电流会通过IC2的同相端、板上漏电流和二极管的反向电流,这些电流越小,对峰峰值的检测就越准,通过理论和实验证明,板上漏电和二极管反向电流是pA级别,所以ADA4817的超低输入偏置电流在这个应用中是很重要的,它使在保持期间电容电压降低很小,保证了对峰峰值检测的准确度。

     当然,要找一个高带宽、高压摆的运放很容易,要找一个低输入偏置电流的运放也很容易,但是要这两者兼备,那么就非ADA4817莫属了。

1.jpg

     第二个应用是用于高速电流放大器,我们需要把一个峰宽为2ns,电流为200ua左右的电流尖峰转化为2V左右的电压信号,但峰宽不能超过3ns。这么高速和微弱的电流信号,只通过ADA4817来I-V转换和放大是不可能的,但并非说ADA4817在这里就没有用武之地,它用来作为I-V转换还是绰绰有余的,先用ADA4817把这电流信号转化为mV级的电压信号,在后续电路中再进一步放大,原理更简单,就是一个电压并联反馈拓扑就搞定了,同样,在这个应用中,超低的输入偏置电流和高带宽都是很重要的参数,缺一不可。低输入偏置电流会减小I-V转换误差,高带宽会使峰宽不至于变得太宽。

     当然,ADA4817也有一个严重的缺点,就是相位裕量不足,极容易产生自激振荡,出现这种情况,必要通过降低带宽来消除自激现象,我通常的做法是在信号输入端串一个合适的小电阻,以此来降低输入级的带宽,使电路达到稳定的状态。各位在应用中要注意有这种现象的存在,不然还以为电路其它地方出现问题,增加了调试难度。

     如果这晦涩的几行字能对哪位同行朋友有一点点帮助,是我莫大的荣幸。尽管上面两个电路我都调试成功并且投入于应用,但是由于个人水平所限,可能上面有的讲得不对,或是对出现问题的原因分析得不正确,希望大家批评指正,小弟不胜感激。

     时间关系就先说这么多,明天还要回家呢,放国庆啊吼吼。。

結果