已回答假定已回答

AD9984的I2C总线的ACK始终为高电平(NACK),急求!!

lsyzmonkey 在 2014-10-5 詢問的問題
最後回覆由liucuqi於2014-11-4提供

最近一个项目需要VGA输入,通过ADC芯片(AD9984)转换为数字信号,给FPGA进行图像处理,于是参考了论坛里的AD9984的一个参考设计,刷了一个电路(一个VGA输入到AD9984到GPIO接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。

但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上fpga的IO的电平是3.3V TTL 电平,其次,如果拆掉这个子板,电平最大值又能恢复到3.3V左右。
②sda电平最大值为2.06V,理论上fpga的IO的电平是3.3V TTL 电平,其次,如果拆掉这个子板,电平最大值又能恢复到3.3V左右。

③通过示波器观察scl、sda信号,发现,无论是发送slave address 还是register address还是register data,AD9984的ACK位永远是高电平,也就是,永远不回复,,,这让我很郁闷,,我的I2C程序在其他设备上可以正确运行,比如MT9P001的摄像头之类的,,这说明我的I2C程序没问题。

 

唉,,我真的检查不出来是哪儿的问题了,,,烦请各位大侠指点,感激不尽!!

 

 

注:电路原理图在附件中

附件

結果