已回答假定已回答

AD7142的几个问题

sage 在 2014-10-9 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-10-16提供

问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢?

问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗?

我想要用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?

結果