wangmigooo

8/9月热门技术解答帖汇总

wangmigooo 在 2014-10-14 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-4-24提供

求助AD2S1210芯片信号输入范围问题

http://ezchina.analog.com/message/18951#18951

 

ADV7282-M镜像问题

http://ezchina.analog.com/message/18953#18953

 

电源芯片选型求助

http://ezchina.analog.com/message/19107#19107

 

ADE7878的原理图这样设计有问题没?

http://ezchina.analog.com/message/19101#19101

 

ADV7441A高清分量输入,1080 i50 图像上1/4处锯齿明显

http://ezchina.analog.com/message/19124#19124

 

AD9284 AB通道数据输出问题(感谢回答)?

http://ezchina.analog.com/message/19178#19178

 

ADV7282M i2c不能读

http://ezchina.analog.com/message/19203#19203

 

关于AD8138的差分增益驱动能力

http://ezchina.analog.com/message/19275#19275

 

AD9984A输入显示效果差

http://ezchina.analog.com/message/19300#19300

 

请教:adxl362加速度芯片零点漂移问题

http://ezchina.analog.com/message/19322#19322

        

AD2S1210芯片使用中的延迟问题

http://ezchina.analog.com/message/19330#19330

 

ad9942器件的PBLKHBLK是什么的简称,有什么区别,怎么使用?

http://ezchina.analog.com/message/19367#19367

 

RS485使能端控制?

http://ezchina.analog.com/message/19370#19370

        

bf609的外接SPI flashbootlaoder程序和应用程序分区问题!

http://ezchina.analog.com/message/19436#19436

 

ADV7611RXA_C±接DVI接口的CLK±通道,RXA_0±~RXA_2±三个通道都接DVIdata0±。想要输出1400*1050。寄存器应该怎么设置?

http://ezchina.analog.com/message/19538#19538

 

请问ADI技术支持 有哪颗AD芯片可以搭配SONY ICX694 CCD使用

http://ezchina.analog.com/message/19686#19686

 

AD9914输出不稳定

http://ezchina.analog.com/message/19703#19703

 

请教blackfin DSP  PPI 口用于显示时PACK_EN的用法

http://ezchina.analog.com/message/19714#19714

        

ADV7611 audio时钟都正常但AP管脚无数据输出

http://ezchina.analog.com/message/19727#19727

 

关于Std rms相关电平读取问题

http://ezchina.analog.com/message/19715#19715

 

ICX655+AD9979 中间用光源照图像下方有亮条的问题

https://ezchina.analog.com/thread/8905

 

Re: EV-AD5415/49SDZ 輸出電壓調整35V

https://ezchina.analog.com/thread/8993

 

Re: ADV7611显示的图像很暗,是寄存器设置问题吗?

https://ezchina.analog.com/thread/9091

結果