已回答假定已回答

如何实现±25V到±15降压,且电压源噪声低于5mv?

wo小兔 在 2014-10-16 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-10-22提供


大家好:

           我的板子里现在需要一个±25V和±15V电源,且噪声要求5mV以下,做精密测量噪声越小越好。我现在的方案是利用DC POWER SUPPLY DF1731SL3A提供±25V,然后按(图一)降压成±15V,来得到这两种电压源。经测试本底噪声大约20mv,这和DC POWER SUPPLY DF1731SL3A的电压噪声是一样大小,也就是说电压源的噪声直接决定板子的噪声,且这里的LM7815和LM7915没有对电压源做任何改善。

       我查过一些资料,说多电压源应进行滤波,但是我在±25V接入端接一个电阻和电解电容做的低通滤波器,板子的噪声也没任何改善。所以,我想是否是我的电压源芯片本省不够精密,所以查了ADI的相关LDO芯片,想换成ADI更高端的电源芯片,但无法获得双极性的电压源方案,且无法预估实际的电压源噪声。

           电路专业知识知之甚少,求大家帮助。是需要换ADI更精密的电压源方案,如果换有什么更好的方案。还是只要再处理下电压源就可以了,怎么处理?

           7815.png

                        图一 现在使用电压源的方案

POWER2.PNG

  图2   测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的地线噪声(示波器探头地夹接DF1731SL3A的地线)

power1.PNG

图3    测试板子上经过图一后的电源噪声,测板子的地噪声(示波器探头地夹接板子的地线)

5V.PNG

图4    测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的5V电压源噪声(示波器探头地夹接DF1731SL3A的地线)

signal.PNG 

图5    测试板子上某运放的输出噪声(输入接0V信号)

結果