feiante1

最爱ADI数模转换器-AD5420

feiante1 在 2014-10-16 建立的討論區

AD5420是一款16位的将数字信号转换为4~20mA电流输出的芯片。我是用STM32单片机通过SPI接口与AD5420进行通信,将单片机计算的数字量信号通过AD5420芯片转换为4~20mA信号输出,用于与其他设备连接。

以前用过AD420,由于这款芯片比较老了,但是对它来说还是比较热衷,因为它不但可以输出电流信号,同时还可以输出0-10V电压信号。

同时还用过AD7730芯片,但是比较遗憾,据说它是两通道的,可以同时采样,但是实际用下来好像不能同时进行AD采样。AD7730确实也是一款不错的芯片,24位,带可编程滤波器,针对多种电压等级信号的输入进行不同的配置,虽然只是用了一路,感觉用下来确实不错。

結果