wayside

最爱ADI放大器-AD8607

wayside 在 2014-10-17 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2014-10-24提供

单就运放而言,在这几家最大的模拟厂家里,ADI的运放种类是最全的,每次总是能选到最合适的。

我做的直流精密测量方面的比较多,我选用AD8607这款。近几年,在做水质分析仪器,只要是直流放大的应用,都上AD8607毫不犹豫,每个项目都很好的满足要求。

 

我大概总结了一下,AD8607有这么十大优点:

1. 低失调,低温漂

2. 单位增益稳定(可用于跟随器)

3. 输入输出都能轨对轨,R-R Input,R-R Output

4. 功耗低,但输出驱动能力还强

5. 低压,单电源(现在这可能不算优势了)

6.共模电压输入范围无限制(有的运放会有限制,这点对于单电源放大很重要,可以任意加直流偏置)

7. 很高的共模抑制比,电源抑制比

8. 极低的输入偏置电流Ib(这个非常重要,适用于I/V变换)

9. 很低的电压噪声和电流噪声

10. 有主流封装SO-8,方便无缝替换。(这不算多大优点,凑数的,呵呵:))

 

看得出来优势已经非常全面了,几乎是理想运放了。可以这么说,对于直流或者低频信号的放大,8607就是书上说的理想运算放大器,使用起来几乎没有限制。

 

那么8607的缺点呢?当然有:

1.带宽很窄,没记错的话,几百KHz(如果要频带宽的话,好像有一款AD8667带宽上M,其他性能类似)

2.价格略高(好东西价格当然高了,量大优惠后其实还能接受)。

 

 

补充一点:需要引起注意的是,国产有一款SGM8552圣邦微电子的。各方面性能都能与8607匹敌,令我非常惊异。我也试用过。但是它有一个致命的遗憾,就是Ib比较大,没办法做电流测量,所以我最终没有采用。看来技术差距还是存在鸿沟。如果对Ib要求不高话,可以考虑,因为价格会低很多。

ps.(在ADI论坛这里提到国货,会不会遭喷?但无所谓了,我说的是事实)

結果