已回答假定已回答

急!!如何测试AD630是否正常工作

wo小兔 在 2014-10-24 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-11-13提供

           大家好。最近一直在调试AD630。我的AD630接法如下图14,我用一信号发生器产生AM调幅信号,98HZ调幅频率,19KHZ载频,VP-P=60MV,将此AM信号直接作为1和16脚输入,没有另外在AM信号上叠加噪声。另在9脚输入19KHZ,VP-P=500MV,DC=0V的正弦信号。测试经AD63013脚输出为AM调幅信号依然为一个AM信号。经过一个低通滤波器后,输出为98HZ的正弦波,而且如果改变AM信号的调幅频率,输出信号会跟着变同频,如果9脚的REF信号跟载频不一致,就没有输出。但是看到有的帖子上说13脚输出应该是个三角波(如下面图2),我就怀疑了,到底我的AD630正常工作了吗(测试7脚经上拉电阻为一方波)?

               第二个问题是,AD630前面是否非要接仪表放大器,我设计的电路没有接仪表放大器?如果需要仪表放大器我查了下,AD8422有2.2MHZ带宽,和AD630的2MHZ似乎最匹配的。我这样选择合适吗?

 

AD6301.PNG

图2

AD6302.PNG

結果