linan

女工程师惊世之谈::好的电路与优秀男人的10大共同点(转)

linan 在 2014-10-28 建立的討論區
最後回覆由MM2013於2014-11-21提供

MM工程师把电路和男人风马牛不相及的东西硬能弄出10大相同点,并且点点切中要害。偶看完后佩服的掉了眼镜。小伙伴们快来看看吧!

 

1、好的电路具有优秀的工作表现,经得起实际验证 ——优秀的男人也许不善表达,但却能给你满意的成绩和表现;

 

2、好的电路有很好的稳定性,能够在恶劣的条件下正常工作——优秀的男人在艰苦的环境下仍不忘奋斗和理想;

 

3、好的电路都有很好的噪声抑制功能,能够屏蔽不必要的干扰——优秀的男人经得起现实中不利的议论还能经得起各种诱惑;

 

4、好的电路带宽较大,可以适合较宽的频率范围——优秀的男人能屈能伸,在低职位和高职位都同样出色;

 

5、好的电路灵敏度很好,不会忽略掉微小的有用信号——优秀的男人能够敏锐的洞察机会并及时抓住;

 

6、好的电路功耗很低,可以节省客户的资源——优秀的男人不会浪费你的付出和投资;

 

7、好的电路一旦设计完成,还有可能开发出更多的功能和应用——优秀的男人一旦被发现就会越来越多的优点呈现;

 

8、好的电路朴实无华,不事张扬,不用名贵的IC提升自己的身价--好的男人深邃内敛,不用光鲜的外表提升自己的身价!

 

9、好的电路需要有优秀的工程师开发跟欣赏——优秀的男人需要优秀的女人品味和鼓励;

 

10、好的电路不容易设计——优秀的男人不容易拥有!!!

結果