已回答假定已回答

请教:有关于AD7190通道转换的问题

mailyyg 在 2014-10-29 詢問的問題
最後回覆由mailyyg於2014-11-3提供

由于之前在应用AD7190时都是在单通道测量的情况下,这次应用出现切换通道的情况,出现如下现象:

1、使用差分输入 AIN1-AIN2 通道测量正常(输入100mV  基准2.048V 双极性 ADC码值 0xB0F980左右);

2、通过寄存器切换通道至 AIN3-AIN4,读取配置寄存器与状态寄存器,其中有关通道指示的标志位的值都是正确的;

3、配置寄存器写入内部放大器增益为 8 倍;

4、接入相同的信号(同通道AIN1-AIN2)得到的ADC码值与理论值差别非常大(ADC码值 0x801AF7左右);

5、上述测试能够保证测试条件准确(引荐电路没有问题,接入信号准确)

 

问题:

1、出现上述现象的具体原因可能是那些?

2、更改通道后,输入信号变化时ADC码值能够跟随变动,只是变化幅度特别小,这是为什么呢?

 

希望各路大神能够不吝赐教,谢谢!!

結果