rourou

工程师应该掌握的20个模拟电路

rourou 在 2014-11-5 建立的討論區
最後回覆由1105tost於2015-1-19提供

前言

 

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

 

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。


高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

 

电路一、桥式整流电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

 

1、二极管的单向导电性: 二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线:
QQ图片20141105155950.jpg 

理想开关模型和恒压降模型:
理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V。

2、桥式整流电流流向过程:

当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

 

3、计算:Vo, Io,二极管反向电压:

Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2



电路二、电源滤波器

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。
波形形成过程:
输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。

2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择

电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。

电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。



电路三、信号滤波器

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、信号滤波器的作用:把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。
与电源滤波器的区别和相同点:
两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。
相同点:都是用电路的幅频特性来工作。

2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC) 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= QQ图片20141105160450.jpg考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈QQ图片20141105160459.jpg

 

幅频关系和相频关系曲线: QQ图片20141105160514.jpgQQ图片20141105160522.jpg

 

3、画出通频带曲线:

QQ图片20141105160655.jpg

计算谐振频率:fo=1/2π√LC

 

 

电路四、微分和积分电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点;

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图;

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

 

电路五、共射极放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;
2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

 

电路六、分压偏置式共射极放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;

2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算;

4、受控源等效电路分析。

 

电路七、共集电极放大电路(射极跟随器)

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

 

1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图,电路的输入和输出阻抗特点;

2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

 

电路八、电路反馈框图

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法;

2、带负反馈电路的放大增益;

3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。

 

电路九、二极管稳压电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、稳压二极管的特性曲线;

2、稳压二极管应用注意事项;

3、稳压过程分析。

 

电路十、串联稳压电源

1、串联稳压电源的组成框图;

2、每个元器件的作用;稳压过程分析;

3、输出电压计算。

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路


十一、差分放大电路

1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点;

2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号;

3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

 

 

电路十二、场效应管放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线。

2、场效应放大电路的特点;

3、场效应放大电路的应用场合。

 

电路十三、选频(带通)放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、每个元器件的作用:  选频放大电路的特点、  电路的作用;

2、特征频率的计算:  选频元件参数的选择;

3、幅频特性曲线:

 

电路十四、运算放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、理想运算放大器的概念:  运放的输入端虚拟短路、 运放的输入端的虚拟断路;

2、反相输入方式的运放电路的主要用途:  输入电压与输出电压信号的相位关系是;

3、同相输入方式下的增益表达式分别是:  输入阻抗分别是、  输出阻抗分别是。

 

电路十五、差分输入运算放大电路

1、差分输入运算放大电路的的特点:  用途;

2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。

 

电路十六、电压比较电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、电压比较器的作用:工作过程是:

2、比较器的输入-输出特性曲线图:

3、如何构成迟滞比较器:

 

电路十七、RC振荡电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、振荡电路的组成:

  振荡电路的作用:

  振荡电路起振的相位条件:

  振荡电路起振和平衡幅度条件:

2、RC 电路阻抗与频率的关系曲线:

  相位与频率的关系曲线:

3、RC 振荡电路的相位条件分析:

  振荡频率:

  如何选择元器件:

 

电路十八、LC振荡电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、振荡相位条件分析:

2、直流等效电路图和交流等效电路图:

3、振荡频率计算:

 

电路十九、石英晶体振荡电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、石英晶体的特点:

  石英晶体的等效电路:

  石英晶体的特性曲:

2、石英晶体振动器的特点:

3、石英晶体振动器的振荡频率:

 

电路二十、功率放大电路

大牛工程师应该掌握的20 <wbr>个模拟电路

1、乙类功率放大器的工作过程:  交越失真;

2、复合三极管的复合规则:

3、甲乙类功率放大器的工作原理分析:

  自举过程分析;

  甲类功率放大器的特点;

  甲乙类功率放大器的特点。

結果