已回答假定已回答

AD5560芯片功能使用疑问

gameboy374 在 2014-11-10 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-11-11提供

     请教一个关于AD5560芯片的问题,AD5560芯片的datasheet与电路笔记给出的参考设计都是针对一个DUT,但是目前我的项目中需要多路电源,也就是有多个DUT,而且电流要求都在100mA以上。请问一下一片AD5560能否同时给5个DUT供电?如果可以作为5个DUT的电源,那么前馈电容、退耦电容应该如何连接?SENSE(输入检测线)与FORCE(Output Force Pin for Internal Current Ranges)引脚如何连接?

結果