ADI_Amy

图解ADI汽车电子技术及解决方案

ADI_Amy 員工 在 2014-11-17 建立的討論區
最後回覆由小爬726於2014-11-19提供

clip_image002(11(11-17-16-42-12).jpg

 

 

 

亲,你在汽车电子系统设计中都用过哪些ADI的产品?我们涉及到这些汽车电子技术产品,您造吗?

QQ图片20141117145641.jpg

 

 

汽车主动和被动安全功能,我们都提供了各种MEMS传感器,这些集成的解决方案,性能更棒、集成度更高哦!

QQ图片20141117145645.jpg

 

 

汽车信息娱乐系统是汽车电子系统的主要部分,我们提供包括后视摄像显示、DVD以及导航头端解决方案。

QQ图片20141117145650.jpg



汽车信息娱乐系统中音频功放部分,很多领先汽车都有应用,下面的功能模块应用,您或许很熟~

QQ图片20141117145653.jpg

 

还有这些高性能的数字音频放大器解决方案

QQ图片20141117145657.jpg

 

 

针对SHARCSigmaDSPSigmaStudio开发环境 http://www.analog.com/zh/dsp-software/sh_sigst_00/sw.html懂滴的小伙伴都会点赞

QQ图片20141117145701.jpg



ADI基于雷达或视觉的先进驾驶员辅助系统解决方案,貌似做汽车电子的筒子们都比较了解吧。

QQ图片20141117145705.jpg

 

汽车雷达ADAS,我们可以提供从射频到数字端的完整信号链解决方案,从PLLDAC……DSP

QQ图片20141117145709.jpg

 

 

ADAS前视解决方案涉及到LDWTSR……,对啦,这里官方相关主页大家可以参考学习下http://www.analog.com/zh/content/adas_solution_2011/fca.htmlPS,关于LDW——车道偏离告警https://ezchina.analog.com/message/10947这里有相关资料分享)

QQ图片20141117145713.jpg

 

ADSP-BF608/9在其实视觉ADAS系统中已经有大量成功应用,下看看这款强大的嵌入式视觉应用DSP的架构吧

QQ图片20141117145717.jpg

 

关于安全性话题,很重要,所以啰嗦一句:

无论从事故数量还是伤亡人数,驾驶员人为因素均分别高达各自总数的90%左右。驾驶员在3s时间内的注意力不集中,造成了其中80%的交通事故,主要表现为车道偏离和追尾事故。下面这个数据,值得大家思考,ADAS对于行车安全性来说,真的很重要!

1.jpg


ADI推出基于高性能ADSP-BF60x系列处理器的先进视觉ADAS解决方案,成为当前主流视觉ADAS解决方案之一,轻松实现括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等功能。 ADSP-BF60x将具有五项功能的系统的总体成本降低了30%。ADSP-BF609(可处理高达百万像素格式)和ADSP-BF608(处理高达VGA格式)支持五种并行视觉功能,每秒可处理高达30帧。ADSP-BF60x在105°C环境温度下的功耗不足1.3 W,具有同级产品的最低功耗。

2.jpg


基于ADSP-BF60x的汽车视觉ADAS完整解决方案,请点击http://www.analog.com/zh/content/ADAS_solution_2011/fca.html免费下载。

結果