已回答假定已回答

AD8495 干扰问题

michael.mao@esemi.com 在 2014-11-26 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2014-11-27提供

ADI的各位工程师,目前我们在使用AD8495.

 

模拟温度传感器项目,AD8495进行共串模测试都有问题,问题如下:

 

  1. 共模测试:PCBA地和机壳地打绝缘没有问题,打250v交流电压就会挂掉(测试方法:250v正压接信号输入端正,250v负压接机壳地);
  2. 串模:通过变压器分过来的交流电压3-4mv就挂掉了,串模耐压要求70-100mv,滤波电路为100Ω,1uF

 

共串模的测试都是根据国标要求,测试发现导致共串模过不了的原因是AD8495的输入阻抗太低,PCBAAD8495的输入阻抗只有300kΩ,AD8495 DEMO的输入阻抗只有250kΩ,但datasheet描述AD8495有很大的输入阻抗可以过共串模。

 

共串模问题客户已经测试一周还未解决问题,希望ADI可以提供技术支持,解决输入阻抗低的问题。

 

 

谢谢了!

結果