已回答假定已回答

AD9361一直处于ALERT状态

lucky_zpt 在 2014-11-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-11-27提供

问题描述:

我配置完AD9361所有的寄存器时,dds产生1M的数据,9361工作的模式为fdd+ddr,pin控制收发状态切换,cmos模式。此时因该有发射数据输出(在频谱仪显示),但是无数据输出,data_clk有时钟返回,且频率值正确,rx_frame无时钟返回(bbpll和rfpll均已锁定,且enable和txnrx均已置高)。


我读0x017寄存器,返回0x15说明9361一直处于alert状态,且校准完毕,不在fdd状态。我检查的寄存器配置,0x010配置为0xc0,011配置为0x00,012配置为0x02.015配置为0C,014配置为1d,013配置为01。这是我的寄存器的配置,我依次读这些寄存器,来确定这些寄存器的写入值和读到的值是否一致。读到的值和写入的值一样。

我的疑问:为什们ad9316不能到达fdd状态????希望专家给以解答。

結果