MM2013

数字地与模拟地的区别,很有意思的解释哦(ZT)

MM2013 在 2014-12-4 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2014-12-17提供

    其实本质是对的,就是数字地,模拟地都是地,并不是他们俩头上长角,十分的怪异,要明白为什么要分开,先听我说一个故事  我们公司所在的商务楼共有3楼,2楼是搞模拟的,3楼是做数字的,整幢楼只有一部电梯,平时人少的时候还好办,上2楼,上3楼互不影像,但每天早上上下班的时候就不得了了,人多得很,搞数字的要上3楼,总是被2楼的模拟影响,2楼模拟的人要下楼,总是要等电梯上了3楼,再下来,互相影响很是麻烦, 商务楼的物业为解决这个问题,提出了2个方案,

 

    第1个(笑死人了) 电梯扩大,可以装更多的人, 电梯大了是好,但公司会招人,人又多了,再换电梯,再招人...永远死循环,有一个办法到挺好,大家索性不要电梯,直接往下跳,不管2楼的,3楼的,肯定解决问题,但肯定会出问题(第1个被枪毙掉了) ;

 

    第2个 装2部电梯,一部专门上2楼,另一部专门上3楼 Wonderful!太机智了,这样2层楼面的工作人员就互不影响了。  End

明白了否?

 

        数字地,模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是他们用了同一部电梯--地,而这部电梯所用的井道就是我们在PCB上布得地线。 模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可厚非,线布着就是用来导通电流的,可问题处在这根线上有电阻! 而且最根本的问题是走这条线的电流要去2个不同的回路。

 

        假设一下,有2股电流,数流,模流同时从地出发。有2个器件,数件,模件。 若2个回路不分开,数流,模流回走到数件的接地端前的时候,损耗的电压为 v=(数流+模流)x 走线电阻 相当于数字器件的接地端相对于地端升高了v. 数字器件不满意了,我承认会升高少许电压,数流的那部分我认了,但模流的为什么要加在我头上?

 

同理模拟器件也会同样抱怨。

2个解决方案:

第1个:你布的PCB线没有阻抗,自然不会引起干扰,就像2、3楼直接往下跳,那是井道最宽的时候,也就是可以装一个无限大的电梯,自然谁都不影响谁,但谁都知道,this is mission impossible


第2个:2条回路分开走,数流,模流分开,既数地、模地分开。  同理,有时虽在模拟回路中,但也要分大、小电流回路,就是避免相互干扰。 所谓的干扰就是:2个不同回路中的电流在PCB走线上引起的电压,这2部分电压互相叠加而产生的.

 

判断哪些是模拟地哪些是数字地:

      一般的模拟信号,那不用说了,一看就知道的了,当然是模拟地,还有工作电源、基准电源(Vref)的参考地也是模拟地,那么其余信号的参考地如:数据、地址、控制等数字逻辑地都是数字地,还有一些芯片上的地要注意一下,有些查datasheet 的时候他写着DGND的是数字地,AGND的是模拟地

結果