已回答假定已回答

AD9361接收AD问题

Yi Xianfu 在 2014-12-10 詢問的問題
最後回覆由岳平越於2016-8-30提供

我在配置A9361的时候被难在了AD采样上面。我按照给的寄存器配置顺序配置的AD9361,发射已经OK。接收可以接收到信号,但是接收在没有信号的时候总是有很大的一个干扰信号在里面。我的基带采样率为30.72MHz,ADC工作频率为122.88,中间有4倍下抽。

      我想问一下:

          1、AD9361的AD配置需要注意哪些地方,有什么配置流程?

          2、为什么在采样的数据总是有很大的干扰,不给信号时可以看到噪声信号波形很大。下图为未给任何信号时AD的采样波形。

                     AD9361采样波形.png

ADI_Wei

結果