已回答假定已回答

关于ADN2915评估板工作的咨询

dallcom@126.com 在 2014-12-12 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-12-23提供

UG-551:XStream™ ADI-BERT:11.3 Gbps比特误差率测试解决方案,基于ADN2915—— 一款连续调谐宽带时钟和数据恢复IC 

http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADN2915.pdf

请问上述方案工作在MODE 5时,使用外部PBRS进行LTD时钟恢复,在误码仪端需要设置的电平/阻抗数值是多少,标准是否与ADN2915单片接入相同?

请问这个实现方案是基于那一款评估板做的?EVALZ-ADN2915 和EVALZ-ADN2915 评估板分别有哪些器件,能否提供框架图或者原理图或器件清单信息?

結果