已回答假定已回答

AD9912如何控制相位对齐?

renmike 在 2014-12-15 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-12-23提供

       项目中使用周期性脉冲信号作为AD9912芯片的IO_UPDATE管脚的输入,可以使AD9912芯片输出的正弦波信号在每个脉冲信号来时重新加载寄存器,实现生成的正弦波信号的初相位与周期脉冲信号对齐,在示波器上看就是周期脉冲信号与正弦波信号不动。

       但是如果我将设备掉电,重新配置寄存器,该次上电的正弦波信号的初相位仍与周期脉冲信号对齐,但与上次上电时的初相位不同了。我想问一下如何使用,使得生成的正弦波的初相位仍与上次的初相相同,且仍与我的周期脉冲信号对齐?

       下面是我的寄存器配置:

       0x0000:BD

       0x0000:99

       //201MHz

       0x01A6:67     

       0x01A8:66

       0x01A9:66

       0x01AA:66

       0x01AB:66

       //相位偏移为0

       0x01AC:00

       0x01AD:00

結果