已回答假定已回答

请问下,如何在单音模式用AD9910实现QPSK,即相位调制?

HGang 在 2014-12-13 詢問的問題
最後回覆由HGang於2015-1-2提供

请问下,如何在单音模式用AD9910实现QPSK,即相位调制?我的做法是,在单音模式下,将相位控制字以及一个固定频率控制字写入到8个Profile寄存器中,然后通过外部的profile[2:0]引脚选择相应的Profile寄存器,从而实现QPSK,另外还写了CFR1,CFR2,CFR3寄存器,但是我用示波器测试时,改变profile[2:0]引脚,输出波形相位没变。其中,CFR1=0x00_00_20_00,这个是否设置正确?我想问下问题出在哪里?

結果