已回答假定已回答

ADE7880 的一些基础问题

xianchong 在 2014-12-17 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-12-23提供

你好,

我公司正在用ADE7880做一个项目,遇到一些问题。问几个基础的问题。希望能得到答复。谢谢!

 

1. 基波有效值寄存器只有一个电压FVRMS FIRMS,如何读三相每一项的基波值,是不是用HCONFIG配置选择,每要读出一相基   波有效值,就得重新配置HCONFIG?读出来的值该如何处理,是不是像 AVRMS、BVRMS、CVRMS寄存器 那样计算出真实值?


2. 在ADE7880cn这份文档第45页中,公式(22), Ufs 和 Un分别代表那个值。 Ufs为 0.5/1.414 ?   还是跟 计算有功功率的Ufs是一样的吗?           Un标称值是多少?


 

 

123.jpg

 

結果