已回答假定已回答

用AD623搭建了一个电桥信号放大的模块,但是输出不稳定

sevencolor 在 2014-12-22 詢問的問題
最後回覆由YangJianguo於2015-1-11提供

1.png

如图所示,我将电桥的两路输入信号输入,输出一个放大信号在经OP07进行放大,实际PCB焊好调试时发现,总的输出会有一个漂移,而且这个漂移很诡异,有时候会缓慢的增大,而且漂移的时间会很长,几个小时后都还在变化,但速度已经非常的慢,有时候会缓慢的减小,总之就是不能稳定下来,对于放大的信号是IN+和IN-都是2.5V左右,两个之间的差值是零点几个毫伏,输出信号的值主要在mv级跳变,但是由于其总是朝着一个方向漂移,所以一段时间后的累积变化会相对较大,所以不知道大家有没有什么解决方法呢?

結果