已回答假定已回答

关于AD9963官方评估板地层的疑惑以及信号频率问题

李庆海 在 2014-12-31 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-6提供

最近需要设计一个板子,用的了ADI的AD9963芯片,现在从贵公司的官网上下载了一些技术资料。

其中包含两个版本的AD9963评估板的PCB文件。

具体是AD996x Evaluation Board [Analog Devices Wiki]

现在提出几点疑问:

1、版本A是吧电源层和地层都分开了的,最关键的是地层,是分开了模拟地和数字地的,这个也是一般模混合电路的做法,可以理解

但是版本B就没有划分了,是不是因为信号是差分信号的缘故,可以不分模拟地和数字地?

我现在的问题是,对于AD9963,是分开模拟地和数字地好,还是不分开好?

2、要是不分开模拟地和数字地,当AD9963和其他射频芯片,比如2.4G的射频芯片做在一块板子时,需要分么?

如果不分开,数字部分会不会对射频输入的信号,就是从天线进来的信号产生很大的影响???

3、AD9963的DAC采样率达到了170MSPS,这个速率相当高了,那12根数据线不是应该做等长处理么?

貌似评估板没有做等长处理,这是其一;其二是170MSPS的数据信号,ADI的官方评估板是怎么和MCU或者FPGA链接的额,

这个速率比较高,一般的连接线都会有问题吧,不知道有什么好的方案可以链接;其三,170MSPS的采样率,使用Cyclone系列的FPGA,不知道能不能做到,整个系统,就是FPGA和AD9963做在一块四层板上,这样的性能会好么??

4、看数据手册AD9963是可以单独使用3.3V供电的,按照数据手册,最大电流是113mA,这样的话,是不是可以不需要完整的电源层就可以了,就是说有相对完整的地层就可以了??还是需要一个电源平面??

 

最后,感谢ADI 的技术专家和大家回答讨论、

祝大家2015工作顺利!

 

7.jpg

結果