已回答假定已回答

AD9361TDD模式下RX和TX的切换问题,请教各位!

hust_xc 在 2015-1-1 詢問的問題
最後回覆由hust_xc於2015-1-10提供

大家好,我现在在试着用ad9361实现基本功能,在tdd模式下rx和tx之间进行切换。

流程是这样的,首先初始化配置各种参数,然后进入RX状态,某一事件触发之后进入TX状态。RX/TX的频率可能不同。

进入TX状态的过程是这样的,首先进入ALERT状态,然后配置RFPLL,待锁定之后,进行正交校准,然后用SPI命令进入TX状态。奇怪的是,这个过程有时候会出现不能进入TX状态的问题,经过检查频率字是正确的,RFPLL也锁定了,正交校准也通过了,就是进入不了TX状态,查询0x017寄存器可知一直在ALERT状态,可是又能正常进入RX状态进行数据接收,以后再也进入不了TX状态了。

并且我试着把校准删掉也不能改变这个问题,请问大家这个究竟是怎么一回事呢?可否帮我解决这个困难?谢谢各位!

結果