已回答假定已回答

关于AD9984的VGA电路的显示模糊

lsyzmonkey 在 2015-1-1 詢問的問題
最後回覆由chunsheng於2016-5-25提供

最近在做一个项目,需要使用AD9984获取显卡的VGA信号,转换成数字信号以后,传输给FPGA进行图像处理,然后通过ADV7123转化为模拟的VGA信号输出。

 

但是在调试环节出现问题。具体是,输出图像比较模糊(FPGA暂时不做任何图像处理,仅仅是直通)。

 

通过我们的调试发现,我们是按照某参考电路进行设计(此电路见附件),此电路中,VGA输入端的R、G、B信号均先通过磁珠BEAD再通往后级,但是如果我们将此磁珠换成0Ω的电阻,图像立刻就清晰了!!难道是参考电路的问题?我们又仔细研究了AD9984的芯片手册,发现手册里也是提供了这么一个一样的输入电路结构,这我就纳闷了。。

 

我的问题就是,为啥按照手册上的电路,还能有问题?磁珠该如何选型?是否用0Ω电阻代替,也能正常工作?

結果