已回答假定已回答

AD9643支持中频输入1GHz么?

pgy123 在 2015-1-4 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-1-5提供

最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。

 

这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到AD9643芯片上写的“中频采样频率可达400MHz”,我觉得这个1GHz明显太高了呀!用245.76M怎么采1GHz,看着也不对劲。

 

有个同事就跟我说,可能是用的带通采样,也不知道是不是这样。

 

麻烦各位高手,告诉我,这个能不能输入1GHz? 如果能的话,麻烦解释一下,小妹实在是不理解。

結果