ADI_Amy

微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014

ADI_Amy 員工 在 2015-1-6 建立的討論區

7bcbb685gw1enn7xlo37qj20fk07875s.jpg

这一年,一家非常牛的微波技术公司——HITTITE归入ADI旗下

Hittite在RF、微波和毫米波技术方面的优势,对ADI在RF和信号转换方面的雄厚实力形成了良好补充。借助两家公司的合力,ADI将为客户打造更加全面的解决方案,拓宽在工业、通信基础设施和汽车市场的疆土。不久前,ADI正式宣布其全球分销网络提供Hittite微波产品。

1.png

 

这一年,ADI收获很多荣誉

ADI被评为美国最环保企业50强

 


在《新闻周刊》2014年美国环保企业排名中,ADI公司名列第50位,相比2012年的第92位有了显著提升。该环保排名于2009年推出,旨在评估全球最大规模企业的环保表现。

2.png

 

在“2014中国年度电子成就奖”评奖活动中

 

ADI仪表放大器AD8422获得传感器/放大器产品类年度最佳产品奖;稳压器ADP5050、模数转换器AD9625和混合信号控制处理器ADSP-CM40x分别获得年度优秀产品奖;

 

 

在“2014年电子产品世界编辑推荐奖”的评选中

 

ADI新推出的16位精密、低功耗片上计量仪ADUCM350获得获得最佳模拟芯片大奖

 

 

在“2014年度"EDN China创新奖”评奖活动中

 

ADI公司共赢得“最具可持续发展能力的十大公司”、“影响未来的十大创新技术”(面向软件定义无线电(SDR)应用突破性技术射频捷变收发器AD9361)、“杰出产品表现奖”

3.png

……

 

 

这一年,软件定义无线电概念及应用更加普及

ADI连续推出革命性的双通道射频捷变频收发器AD9361、单通道版本AD9364,以及系列配套开发套件,让高大上的软件定义无线电技术真正接地气,该系列产品在2014年获得广泛的关注和应用。

4.png

欲了解更多信息请点击: http://www.analog.com/zh/pr0806/eval-ad-fmcomms5-ebz

 

 

这一年,ADI器件可以在中文官网线购买了

通过ADI中国在线购买平台,您可以轻松购买到ADI公司的全线芯片产品,并且不限起订量及不设定最低购买金额。ADI中文官网在线购买还提供了ADI研发的各种 评估板及开发套件 ,一直困扰中小客户因无法小批量购买以及订购评估板和开发套件难的问题,在ADI中文官网购买平台上将完全解决。

5.png

登陆ADI在线购买中心请点击:http://www.analog.com/zh/content/buy_online/fca.html

 

 

这一年,若干款性能卓越的领先产品推出

片上计量仪ADuCM350支持便携式保健应用

 

查看产品详情:http://www.analog.com/ADuCM350-ds

 

6.png

 

功耗最低18位SAR ADC AD7989-1和AD7989-5面市

查看产品详情:

AD7989-1:http://www.analog.com/zh/AD7989-1

AD7989-5http://www.analog.com/zh/ad7989-5

 

 

高级数字电源控制器ADP1055成功突破数字电源障碍

 

查看产品详情:http://www.analog.com/zh/ADP1055

 

 

QQ截图20150209175921.png

 

SDR平台解决方案再推新款——AD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS3-EBZ

 

一步了解并订购SDR原型制作FMC板和RF收发器,请访问:

 

 

AD9364-PR.jpg

 

最高效的升压调节器ADP5090帮您铿下每一个电荷

 

下载数据手册、用户指南或申请样片: http://www.analog.com/zh/adp5090

 

QQ截图20150209180314.png

 

 

噪声密度最低的GSPS性能数据转换器AD9680面市

 

产品详情:http://www.analog.com/zh/pr05163/ad9680

QQ截图20150209180345.png

 

 

 

业界性能最高的2 GSPS数据转换器AD9625推出

 

查看产品详情:http://www.analog.com/zh/pr05162/ad9625

QQ截图20150209180442.png

 

 

 

高性能ADSP-BF70X BLACKFIN®处理器系列推出

 

申请样片和订购快速开发EZ-Kit评估板: http://www.analog.com/zh/adsp-bf70xseries

QQ截图20150209180625.png

 

 

 

ADIsimPE(个人版)仿真器,确立电路速度、精度和虚拟原型开发标准

 

ADIsimPE™(个人版)仿真器适合线性和混合信号应用,能够进行虚拟原型开发,以满足资源有限且要求产品快速上市的客户的需求。ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS™仿真器供电,它使用SIMetrix SPICE仿真线性电路,如精密基准电压源、运算放大器和线性调节器以及SIMPLIS(分段线性系统仿真),从而高速分析PLL之类的非线性电路并且能够切换电源,与基于SPICE的主流仿真器相比,速度要快50倍之多。免费下载ADIsimPE:http://www.analog.com/zh/content/adisimpe/fca.html

 

 

ADI和RENESAS无线通信平台获WI-SUN认证

 

6.png

 

 

 

最快四通道中频数模转换器AD9144面市

 

AD9144是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。

 

查看AD9144 DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0604/ad9144

 

三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155推出

 

下载数据手册、用户指南或申请样片:

QQ截图20150209180846.png

 

 

 

可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645推出

 

下载ADXRS645数据手册,查看产品页面并申请样片:http://www.analog.com/zh/pr0904/adxrs645

QQ截图20150209180941.png

 

 

 

SHARC® 214XX处理器,首款面向杜比全景声内容解码应用

 

产品详情:http://www.analog.com/zh/pr0911/sharc

QQ截图20150209181041.png

 

 

 

能效最高的12、14和16位ADC驱动器ADA4805-1/ADA4805-2面市

 

对于寻求实现高分辨率ADC数据手册规定的全部潜力的系统设计师来说,ADA4805-1(单通道)和ADA4805-2(双通道)放大器是静态电流低至495µA的唯一解决方案。 放大器的动态功耗调节(DPS)特性允许用户在ADC采样之间关闭放大器,实现对功耗的动态管理。 与类似解决方案相比,该技术可使其功耗最多再降90%,丝毫不影响性能。

 

申请样片、订购评估板或下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr0924/ada4805-1

 

 

AD7981,业内速率最快的16位高温ADC

 

下载数据手册、查看产品页面和申请样片: http://www.analog.com/zh/pr1013/ad7981

QQ截图20150209181138.png

 

 

 

业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器

 

 

 

了解详情、申请样片和订购评估板:


QQ截图20150209181241.png

 

 

 

业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571发布

 

ADA4571直接测量电机位置,可有效降低噪声、优化平滑度和扭矩性能,有助于无刷直流(BLDC)电机的设计师达到最加严格的环境、噪声和能耗要求。 这款新型传感器经过汽车应用认证,集成一个定制型混合信号调理IC以及采用各向异性磁阻(AMR)技术的检测元件。 新款传感器可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。

 

 

 

申请样片、订购评估板或下载数据手册: http://www.analog.com/zh/ada4571

QQ截图20150209181536.png

 

 

 

ADI推出最新全面的无线传感器开发套件

 

订购开发套件、评估板或下载数据手册: http://www.analog.com/zh

QQ截图20150209181735.png

 

 

 

首款集成真轨到轨输入缓冲器的Σ-Δ型ADC AD7175-2发布

 

AD7175-2 Σ-Δ型ADC在20 SPS时具有24个无噪声位,250 kSPS时具有17.2个无噪声位,为设计人员提供了更宽的动态范围,可实现实验室分析仪器系统所需的较小信号测量偏差。 与竞争型解决方案相比,AD7175-2在相同功耗下的吞吐速率高一倍,可实现更快、响应更迅速的测量系统,提供每通道50 kSPS的扫描速率和20微秒的建立时间。 这一组合使其非常适合可编程逻辑控制器和分布式控制系统输入模块应用。

 

下载数据手册、查看产品页面和申请样片: http://www.analog.com/zh/ad7175-2

QQ截图20150209181901.png

 

 

雷达系统直接变频接收机开发平台推出


新型AD-FMCOMMS6-EBZ平台是一款400 MHz至4.4 GHz接收机(已安装滤波器情况下为1350 MHz至1650 MHz),支持关键的L和S波段雷达。 该平台的尺寸符合VITA57要求,确保能够无缝连接FMC(FPGA夹层卡)平台。适合要求高集成度、高性能、小尺寸的防务、通信和仪器仪表雷达系统, 包括早期预警侦测、天气监测和空中交通管制系统。

 

了解更多信息及订购AD-FMCOMMS6-EBZ:http://www.analog.com/zh/eval-ad-fmcomms6-ebz

AD-FMCOMMS6-EBZ-PR.jpg


业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2   


下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/zh/ada4177-2

ADA4177PR.jpg



AD9528 JESD204B时钟和SYSREF发生器,以满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计、防务电

子系统、RF试验仪器和其他新兴宽带RF GSPS数据采集信号链的时钟要求



下载AD9528数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/zh/ad9528

AD9528-pr.jpg

 

 

故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品——ADG5412F、ADG5413F、ADG5412BF和

ADG5413BF

 

ADG5412F-PR.jpg



单芯片宽带IF接收器子系统AD6676


AD6676,可让高性能通信和仪器仪表设备的设计人员减少接收器设计的复杂性,同时实现频率规划灵活性和业界领先的瞬时动态范围。


申请样片、评估板、下载数据手册或体验实时远程硬件驱动: http://www.analog.com/zh/ad6676

AD6676_PR.jpg


 

…………

 

2014年,属于ADI的精彩还有很多,您能帮罗列几条吗?2015模式即将开启,请与我们期待更精彩的ADI 2015!

結果