ADI_Amy

ADI ADSP-CM408F EZ-KIT评估套件上手使用

ADI_Amy 員工 在 2015-1-9 建立的討論區
最後回覆由atao於2018-5-2提供

本文引用自爱板网,原文链接http://jingyan.eeboard.com/article/73476

 

 

本文只是介绍ADSP-CM408F EZ-KIT评估套件的上手使用,关于此板卡更详细的资料请参考

为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测

 

 

ADSP-CM408F评估套件的硬件调试工具以及软件设计工具参考上篇文章,在板卡上电使用前期的一些准备工作,如下:

    • ADSP-CM408F评估板一块
    • 5V/3.6A 电源输出 适配器一个
    • SEGGER J-Link LITE调试模块一个
    • IAR6.5版本的设计工具

 

先将评估套件提供的J-Link仿真器连接板卡,将需要的外设连接完成,然后通过评估套件提供的适配器供电,如下图所示

 

评估板自带了一个POST(Power-on-self-Test)程序,第一次接触肯定是无法知道自检程序如何操作,此时可以访问ADI官网下载安装一个关于ADSP-CM40x系列微控制器的软件包,如下图

 

安装完成后可以看到里面包含了工具、例程等相关的资料,如下图

 

此时可以打开IAR6.5的软件,选择Project载入相应的例程

 

如载入板卡自带的例程Power_on_self_Test

 

打开例程后会发现好多的功能测试项,如CAN、ETHERNET、SPI_Flash、PWM等,见下图

 

此时你可以通过例程中的readme.txt文档查看例程的测试说明,事实上知道了方法例程测试的相应操作是非常简单的,只要通过下图板卡中的两个按键即可实现,按键PB1表示0,PB2表示1,如想要进入循环测试模式,只要按下PB1-PB1-PB1-PB1-PB1的操作即可

 

如下图则是在循环测试模式时进入LED的测试

还有其他功能的循环测试就不再一一举例了,下面我们再通过J-LINK调试器下载其他例程看看,比如以通过I2C接口实现屏幕显示例程为例

 

载入TWI_Display例程,可以从代码中看到最后屏幕上的输出应该是Analog Devices以及ADSP-CM408F EZ-Kit,

 

点击IAR工具栏上的编译按钮,编译完成执行下载,或者调试,下图则是板卡载入TWI_Display例程后的显示状态

 

下图则为ADSP-CM408F EZ KIT评估板进入调试模式时候IAR软件调试界面


結果