已回答假定已回答

选用DDS芯片为AD9467提供采样时钟问题。

c-hang 在 2015-1-12 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-15提供

基于CN0109中应用叙述,选用DDS芯片为AD9467-250提供采样时钟,如何选用合适性能的DDS芯片提供ADC采样时钟,以保证AD9467-250芯片的SNR、ENOB性能不被恶化?ENOB=10.2bit Fin=70MHz@250Msps

选择DDS芯片主要关注的指标是什么?DAC分辨率?转换率?输出功能?

CN0109中叙述DDS产生信号抖动会影响ADC性能,抖动可以量化计算么?目前我们选用AD9912,采用PLL内部VCO模式,其参考时钟抖动性能是否直接等价于DDS输出信号抖动性能?

谢谢!

CN0109_00_0415.gif

 

CN0109

結果