已回答假定已回答

ADAU1401在192kHz采样率下工作的问题

武帅兵 在 2015-1-13 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2015-1-14提供

您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存器的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的,这是为什么?

結果