已回答假定已回答

AD8138单电源供电,怎么输出1V的共模偏置电压?

jinyisheng 在 2015-1-15 詢問的問題
最後回覆由wind_ms於2016-8-9提供

你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。谢谢,最后附上AD8318与AD9233的原理图:

結果