已回答假定已回答

关于多片AD9739同步的问题

michael_w 在 2015-1-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-22提供

    我们在项目中使用了两片AD9739,分别输出IQ信号,因此必须保证其输出的同步性。

 

    实际使用中发现,在常温时一切正常,但在低温-40度时,两片DA输出相位无法保证每次开机都同步,至少有同步、差1个采样周期、差2个采样周期三种情况。高温情况未细查。

 

实现方案如下:

    采样时钟为AD9518同一个分频器下的两对时钟输出,做了等长处理且在同一信号层,因此认为应该不存在时延差问题。

    同步时钟(SYNC_CLK)方案为I主Q从,以FPGA转发,做了等长处理。

    数据时钟与同步时钟方案相同。

    参照的器件手册为Rev B(2012),初始化流程为其中P47页的流程。先后顺序为先初始化主DAC(1至28步),完成后再初始化从DAC(1至28步)。第29步的处理是初始化主DAC完成后读主的,结果写入从DAC,在配置第15步之前插入步骤。

 

现在有这么几个问题:

1、高低温下同步操作有什么特殊注意事项?

2、如果发现同步失败,且3次同步失败,如何处理?

3、我们的配置方式是否正确(先主后从),还是说应该主从同时配置?但我们在常温下发现,主从同时配置非常容易同步失败(两个与同步相关的计数器之一或全部计数结果大于3)。

4、第29步究竟应该如何操作?
5、手册P47页给出的配置顺序,在第17、18步打开了Sync控制,但在22、23、24条关闭了Sync控制,是否正确?我们这样做的结果,是在常温下两片DAC输出相位随机,必须在第22、23、24步操作时保持Sync控制使能,才能得到期望的结果,即两片DAC输出相位同步。试过主的同步控制始终打开,从配置到22时关闭,输出同步性无法保证。
6、我们发现第19步等待时间较长时(譬如推荐时间20倍),发现失锁指示位经常检测失锁。由此推断,长时间让其处于跟踪状态,的确易出现失锁问题。这是正常的吗?

結果