已回答假定已回答

AD9361 配置为1Rx和1Tx模块的咨询

wangrzh@yeah.net 在 2015-1-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-28提供

目前,我公司使用的是Zedboard开发板和FMCOMMS3-EBZ。使用的是ISE14.4。示例中是2Rx和2Tx模块通过chipscope观察信号正常。但是用过修改SDK代码改为1Tx和1Rx模式后有错误。我的做法是修改的

struct ad9361_rf_phy *ad9361_init

(AD9361_InitParam *)

init_param->two_rx_two_tx_mode_enable参数。将这个参数由1改为0,但是这样修改之后chipscope观察驱动的接收端。接收端收到的是一个不变的常数。


我并没有在AD9361_API.c和AD9361.c中找到合适的函数可以直接调用。请问,我这样设置是否正确?问题可能出现在哪?

結果