ADI_Amy

ADI ADSP-CM408F EZ开发套件开发工具介绍

ADI_Amy 員工 在 2015-1-26 建立的討論區
最後回覆由chengff於2017-1-8提供

本文引用自爱板网,原文链接:http://jingyan.eeboard.com/article/73533

 

 

对于评估板的开发,我们少不了对开发工具的使用,ADI ADSP-CM408F EZ评估板的设计工具同样包括硬件开发工具以及软件开发工具。

 

硬件开发工具

ADI ADSP-CM408F EZ评估板目前可支持的经过验证的第三方硬件调试工具为SEGGER的J-Link以J-Trace Cortex-M,如果你购买ADI ADSP-CM408F EZ开发套件的话,会配备一个J-Link Lite调试器,省去了用户额外购买硬件仿真器的开销,如下图

 


当然,要在开发板上使用J-link,我们还少不了安装J-link的驱动,这可以在SEGGER的官网上找到,要求J-Link 4.76a以上版本驱动


软件IDE设计工具

有了硬件工具辅助开发板下载调试,我们同样少不了软件IDE开发工具的编辑编译,ADSP-CM408F EZ评估板目前可支持的软件开发工具包括IAR6.5版本以上,Keil5.0版本以上以及MATLAB/Simulink。


不过,要正常使用KEIL软件,需要在keil官网下载关于Analog Cortex-M4系列处理器的支持包文件,如下图


再者,ADSP-CM408F EZ开发套件还支持Micrium μC/OS系统,当然这是一个收费的系统,不过在Micrium官网同样可以找到一个免费的试用版。


有了这些IDE工具的支持,同样也少不了ADI官网提供的软件开发包,包括例程,驱动等资源,这可以在官网下找到

http://www.analog.com/en/evaluation/cm40x-ez/eb.html

結果