ADI_Amy

ADSP-CM408F开发板开关按键介绍

ADI_Amy 員工 在 2015-1-27 建立的討論區
最後回覆由chengff於2017-1-8提供

本文引用自爱板网,原文链接:http://jingyan.eeboard.com/article/73563

 

 

这篇文章介绍了ADI ADSP-CM408F开发板上的跳帽、LED,现在在来看下其开关按键SW1~SW5

可以将板卡上的开关按键大致分为5个。

 

SW1 boot旋钮

SWI是一个旋钮式开关,主要用于设置开发板的启动方式,虽然旋钮上标称了0~7这8个刻度,但是在电路设计的时候看到只有4个接口的设计,如下图

而在板卡的实际功能上也只有0~3这四个刻度有用,分别的作用如下表

 

SW2 复位按键

SW2在LED的介绍中也有涉及,主要是它与LED共同构成了复位电路,这里就不再详细叙述了,SW2主要控制微控制器,两个GPIO扩展IC以及以太网PHY的复位。

 

SW3 系统唤醒按键

SW3系统唤醒按键是连接微控制器的PC_06/SPI0_SEL1/PWM2_DL/SYS_DSWAKE0信号,但是并不是直连,通过非门连接,默认是低电平未激活状态,按下按键后产生高电平唤醒系统,如下图。

 

SW4、SW5 用户GPIO配置按键

SW4、SW5是与SW3系统唤醒按键一样的电路设计,只不过连接的微控制器信号有所不同,默认的是低电平状态,按下按键实现GPIO高电平输出,如下图

結果