已回答假定已回答

AD7903使用问题

q1w2aq@163.com 在 2015-1-29 詢問的問題
最後回覆由的卡夫卡於2015-11-30提供

我用atmage128控制ad7903进行数据采样,但每次采到的数据都是0x8000.模拟输入端in-接地,in+接正直流电压。采用3点无判忙cs接法。单步运行程序后发现,每次cnv置高后,SDI端测量为5v,随后cnv置低,SDI变为2.5v,一个时钟下降沿后,SDI变为0,随后SDI数据输出都是0,无论此时in+所接电压值是什么。以前没用过AD,请老师指导。电路图接法就是手册上的典型接法,ref+5V。VDD+2.5V。

結果