已回答假定已回答

有关AD的问题,请ADI工程师帮忙。

wfypebd 在 2015-2-2 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-2-6提供

1.采样率的单位:SPS是什么意思?

1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1)a(2)a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz

2):每秒采样获得的比特数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1)a(2)a(3),每个点以12位二进制量化,采样率为3*12=36SPS,此时波特率为36bps

 

2.采样芯片AD9204是否可以同时采集两路信号,地址为0x2E的特殊功能寄存器的LSB的功能可否这样理解:由于只能设置01,那么AD9204要么让ADCA使能,要么让ADCB使能,不能两者同时使能?不能使两者同时使能是否就代表不可以同时采集两路信号?在AD9204的简介中提到其可以用于I/Q解调,如不能同时采样,它是怎么用到I/Q解调中的?

 

3.AD7356的输出时钟信号SCLK是由采样芯片自己提供还是由外部供给?如果是外部供给,由于采样输出是12位精度,想采得连续信号的数据时,串行总线上两次采样数据的间隔应是多少?外部提供时钟时,芯片手册里说的5MSPS的采样率又是怎么实现的?是否需要单独计算外部时钟的频率?

結果