ADI_Amy

了解ADC 建模工具,让你脑洞大开

ADI_Amy 員工 在 2015-2-5 建立的討論區
最後回覆由zjf於2017-3-20提供

我们的ADIsimADC、ADIsimCLK和VisualAnalog软件套件具有多功能特性,该套件可预测与采样时钟结合时ADC 的性能。这里以图文实例分享利用这些工具的方法,加快评估过程。
示例采用16 位、250 MSPS 数模转换器AD9467 和低抖动时钟发生器AD9523-1。
第一部分说明了软件评估,其中模拟了ADC 性能随频率的变化情况并展示了如何在软件中连接各器件。
第二部分详细说明了如何使用评估板和SPIController 软件进行实际硬件设置。示例中为AD9467 提供的时钟速率是245.76 MSPS。 AD9523-1 评估板采用交互式图形用户界面(GUI)来配置时钟输出。

 

 

使用ADIsimADC 和ADIsimCLK 进行协同仿真


首先,下载并安装VisualAnalog 和AD9523-1 评估软件。ADIsimADC随VisualAnalog 一起提供。启动VisualAnalog 时,将出现弹出窗口,要求用户选择画布,如图1 所示。

图1. VisualAnalog 的"New Canvas"(新建画布)窗口

 

AD9467 的ADIsimADC 模型位于ADC→Single(单通道)→AD9467菜单选项中。图2 显示了ADIsimADC 的FFT 均值画布。

图2. ADIsimADC 画布,所示为9.7 MHz 时AD9467 的单音FFT

結果