ADI_Amy

图文解说——以精密的相位和幅度数据实现材料分析应用

ADI_Amy 員工 在 2015-2-6 建立的討論區
最後回覆由纹哥--於2015-2-15提供

    在分析远程站点的材料时,无法把探针放进材料中,此时,高频收发器为准确量化材料的体积分数提供了一种可行的方法,而且不存在直接接触材料时的不利影响。


    本文由ADI专家团队探讨了远程材料检测应用面临的主要挑战,并提出了一种利用ADL5380、ADA4940-2 和AD7903 接收器子系统的新型解决方案,该方案可以精确、可靠地测量材料内容。提出的信号链具有宽动态范围的特点,在900 MHz 条件下,可实现0°至360°的测量范围,精度优于1°。

 

    本解决方案是由ADI三位技术深厚的专家团队的“倾情之作”


  • Ryan Curran ,ADI 公司精密转换器业务部门的一名产品应用工程师。自2005 年加盟ADI 以来,他一直主要从事SAR ADC 方面工作


  • Qui Luu,ADI 公司的一名RF 应用工程师,于2000 年6 月加盟ADI


  • Maithil Pachchigar,ADI 公司精密转换器业务部的一名应用工程师。他于2010 年加入ADI 公司,为工业、仪表、医疗和能源行业的客户提供高精度ADC 产品技术支持。自2005 年以来,Maithil 一直在半导体行业工作,并已发表多篇技术文章和应用笔记。

 

 

正交调解器为测量这些应用的幅度和相移提供了一种强大的新方法。这里谈到的接收器信号链采用ADL5380 宽带正交解调器、ADA4940-2 超低功耗、低失真、全差分ADC 驱动器和AD7903 双通道、差分、16 位、1 MSPS PulSAR® ADC,不但可以提供准确的数据,同时还能确保操作的安全性和经济性。

 

在图1 所示接收器中,一个连续波信号从发射(Tx)天线发出,通过待分析的材料,到达接收(Rx)天线。接收到的信号将相对于原始发射信号进行衰减和相移处理。该幅度变化和相移可用来确定媒介内容。

图1. 接收机功能框图

 

幅度和相移可以直接关联元件的透射率和反射率属性,如图2 所示。举例来说,在油气水流中,对于介电常数、损耗和分散度而言,水高,油低,气超低。

 

图2. 不同均质媒介的透射率和反射率

結果