ADI_Amy

微信焦点(第4期)有料就是任性,软件定义无线电应用火爆透顶!

ADI_Amy 員工 在 2015-2-9 建立的討論區
最後回覆由舒行科於2017-1-26提供

在近日举办的EEVIA媒体产业论坛上,ADI渠道管理及新兴市场事业部高级客户应用经理章新明(Eagle)发表了“软件定义无线电(SDR)的创新应用”的专题演讲。演讲一开始,Eagle以ADI2013年以来陆续推出的AD936x系列射频捷变频收发器为例,一句“AD9361和AD9364上市以来就供不应求”道出了SDR技术的市场火爆。今天我们跟随Eagle的演讲分享,见识下火爆的SDR应用,以及SDR的关键器件AD9361/AD9364。

 

QQ图片20150209165925.jpg

ADI渠道管理及新兴市场事业部高级客户应用经理章新明

 

 

AD936x为什么这么火?

 

Eagle认为,这是因为AD936x充分满足了一直被压抑的需求——对更优秀的集成式软件定义RF收发器的需求,需要一种集成式RF收发器解决方案及其参考设计。

QQ图片20150209165938.png

 

 

因为工程师一直面临日益严峻的市场和技术挑战,他们需要能提供包括软件和驱动程序的参考设计。

QQ图片20150209165947.png

 

 

而ADI适时推出的AD936x以集成式设计、高性能的指标数据满足了这些需求。

QQ图片20150209165954.png

 

与竞争解决方案对比,关键指标的提升非常显著,一些SDR技术的应用瓶颈迎刃而解。

QQ图片20150209170001.png

 

 

在强调产业生态的今天,好的核心芯片产品决不能孤立存在,良好的应用生态系统很重要。而ADI协同业界伙伴,为AD9361搭建了很棒的生态系统,帮助客户加快上市步伐,并降低风险。

QQ图片20150209170007.png

 

 

ADI提供多种SDR平台解决方案组合,方便客户的系统开发。

“快速上市支持上,我们提供了快速上市套件,ADI的射频板 + Xilinx的FPGA板,这个板可以插在PC里,根据他的接口标准把它插上去,整个开发系统就出来了,可以直接收发。这个demo真的是自己收自己发,接上天线就可以了。”Eagle指出。




————————————————————————————————————

关注ADI微信订阅号,请扫描下方二维码

qrcode_for_gh_81f369380c19_344.jpg

結果