已回答假定已回答

关于AD8367芯片咨询

xiadailei 在 2015-2-12 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2015-3-2提供

      最近想选用AD8367实现信号的AGC,信号中心频率46MHz左右号带宽约20MHZ,进AGC芯片之前有个1dB带宽21MHz的声表滤波器,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?宽带信号的相位信息会被改变吗?

       在信号手册上Small Signal Bandwidth 指标5MHz,这个指标在手册指只有很少的文字说明,具体指什么特性啊,对AGC有何影响?AD8367特性之一“3dB带宽500MHz”是不是指500MHz以下信号都可以处理,可以是宽带信号也可以是窄带信号?

       另:ADI另一个AGC芯片AD8368内部电路结构与AD8367一样吗?为何AD8368手册中未提及Small Signal Bandwidth这个指标?

    谢谢!

結果