已回答假定已回答

AD9837主时钟问题

gligli 在 2015-2-10 詢問的問題
最後回覆由gligli於2015-2-11提供

最近开始接触使用DDS芯片AD9837,仔细阅读了手册,然后画板子,写程序,最终出来还是遇到了问题。

控制寄存器中D7=0时,使能内部MCLK,按照我的理解,就是指AD9837可以不用外部输入MCLK,但是实际情况并非如此,无论怎么配置寄存器,只要没有外部MCLK输入,DDS就不会输出,于是飞线输入外部MCLK,工作正常了。

我需要专家来明确一个事情:AD9837是不是必须要外部MCLK才能工作?如果不是,应该怎么配置?

谢谢~

結果