ADI_Amy

微信焦点(第5期):从“上头条”的无人飞行器看软件定义无线电的应用

ADI_Amy 員工 在 2015-2-15 建立的討論區
最後回覆由纹哥--於2015-2-15提供

近日汪峰求婚成功上头条,无人飞行器意外再爆红!内行看门道,你知道吗,其实无人飞行器也是软件定义无线电的热门应用领域之一哦!在近日举办的EEVIA媒体产业论坛上,ADI渠道管理及新兴市场事业部高级客户应用经理章新明(Eagle)发表的“软件定义无线电(SDR)的创新应用”的专题演讲中就提及SDR技术助力无人机视频可靠实时传输的应用,当然SDR技术的各种应用远不只限于此,今天分享各种SDR应用,或许能让你的设计思维脑洞大开!

 

Eagle给出的通信设施应用案例


2 x 2 MIMO LTE 微微蜂窝。利用单颗 AD9361收发器就可支持LTE所有频道。

QQ截图20150215120639.jpg

 

AD9361之FMComms5 – MIMO开发平台


该开发平台可以用于上述应用开发:采用了两个AD9361集成收发器支持4收4发MIMO;提供了用于校准的板载相位校准网络,板上有硬件,校准软件开源;可选外部本振,可由一个本振驱动所有收发通,可能提高相位噪声指标;多个射频口,支持宽带(由巴伦连接)和2.4GH窄带(带滤波器);与Xilinx ZC706 FPGA平台无缝匹配。

QQ截图20150215120646.jpg

 

AD9361之MIMO平台应用


  • LTE 基站和手机应用——所有的LTE基站和手机都会利用到MIMO,基站至少是 2收2发,而手机是2收1发(电池功耗限制)。
  • LTE有源天线波束合成应用——基站信号的波束合成,增大蜂窝基站的整体效率。此外,802.11ac标准要求有波束合成。
  • 直接查找应用——包括射频导航、距离测量、射频定位。

QQ截图20150215120654.jpg

 

除了具有庞大的市场机会的LTE应用外,Eagle还分享了适合AD936x射频收发器的SDR相关应用。包括:

 

RF测试设备和仪表

QQ截图20150215120659.jpg

 

 

通信基础设施

——毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒

QQ截图20150215120705.jpg

 

 

 

通信和遥测设备

例如高清无线图传

QQ截图20150215120711.jpg

通用软件定义无线电平台, 以及防务电子如手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战等。

 

 

SDR的应用具有无限的前景,除了上面列举的,您还能想到哪些?让我们一起脑洞大开,开启软件定义无线电应用时代!

結果