-eee

从虚断,虚短分析基本运放电路

-eee 在 2015-2-25 建立的討論區
最後回覆由Emma於2015-2-26提供

  运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。
    战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是虚短虚断,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。


虚短和虚断的概念

 

由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。


虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。


      由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。


        在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。
      好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。


1)反向放大器:


图1


图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。


流过R1的电流:I1 = (Vi - V-)/R1 ………a


流过R2的电流:I2 = (V- - Vout)/R2 ……b


V- = V+ = 0 ………………c


I1 = I2 ……………………d

求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi


这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。


2)同向放大器:


图2

 

图二中Vi与V-虚短,则 Vi = V- ……a


因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得: I =

Vout/(R1+R2) ……b


Vi等于R2上的分压, 即:Vi = I*R2 ……c


由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2 这就是传说中的同向放大器的公式了。

3)加法器1:


图3


图三中,由虚短知: V- = V+ = 0 ……a


由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,故 (V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = (V-–Vout)/R3 ……b


代入a式,b式变为V1/R1+ V2/R2 = Vout/R3 如果取R1=R2=R3,则上式变为-Vout=V1+V2,这就是传说中的加法器了。

 

4)加法器2:



图4


请看图四。因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。

故 (V1 – V+)/R1 = (V+ - V2)/R2 ……a


(Vout – V-)/R3 =V-/R4 ……b


由虚短知: V+ = V- ……c 如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出 V+ = (V1 + V2)/2 V- = Vout/2 故 Vout = V1 +V2 也是一个加法器,呵呵!

 

5)减法器:


图5


图五由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故有 (V2– V+)/R1 = V+/R2 ……a


(V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b


如果R1=R2, 则V+ = V2/2 ……c


如果R3=R4, 则V- = (Vout + V1)/2 ……d


由虚短知 V+ = V- ……e


所以 Vout=V2-V1 这就是传说中的减法器了。

 

6)积分电路:


图6


图六电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,

由虚断知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。


通过R1的电流 i=V1/R1


通过C1的电流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt


所以 Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt 输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。


若V1为恒定电压U,则上式变换为Vout = -U*t/(R1*C1) t 是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。

 

 

7)微分电路:



图7


图七中由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,


由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。

则: Vout = -i * R2 = -(R2*C1)dV1/dt


这是一个微分电路。

如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。

 

8)差分放大电路


图8


由虚短知 Vx = V1 ……a


Vy = V2 ……b


由虚断知,运放输入端没有电流流过,则R1、R2、R3可视为串联,通过每一个电阻的电流是相同的, 电流I=(Vx-

Vy)/R2 ……c


则: Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3) = (Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2 ……d


由虚断知,流过R6与流过R7的电流相等,若R6=R7, 则Vw = Vo2/2……e


同理若R4=R5,则Vout – Vu = Vu – Vo1,故Vu = (Vout+Vo1)/2 ……f


由虚短知,Vu = Vw ……g


由efg得 Vout = Vo2 – Vo1 ……h


由dh得 Vout = (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy–Vx)的放大倍数。

这个电路就是传说中的差分放大电路了。

 

9)电流检测:


图9


      分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故:

(V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a


(V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b


由虚短知: Vx = Vy ……c


电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d


由cd式代入b式得(V2 +(0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e


如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f


图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,

即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。

注:若将图九电流反接既得  Vout = +(0.88~4.4)V,

 

 

10)电压电流转换检测:


图10

 

    电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图十就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的!

由虚断知,运放输入端没有电流流过,


则                (Vi – V1)/R2 = (V1 – V4)/R6  ……a


同理            (V3 – V2)/R5 = V2/R4        ……b


由虚短知    V1 =V2    ……c


如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V3-V4=Vi


上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流I=Vi/R7,如果负载RL<<100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。


11)传感器检测:


图11


       来一个复杂的,呵呵!图十一是一个三线制PT100前置放大电路。PT100传感器引出三根材质、线径、长度完全相同的线,接法如图所示。有2V的电压加在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其线电阻组成的桥电路上。Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各电容在电路中起滤波和保护作用,静态分析时可不予理会,Z1、Z2、Z3可视为短路,D11、D12、D83及各电容可视为开路。由电阻分压知, V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11 ……a


由虚短知,U8B第6、7脚 电压和第5脚电压相等 V4=V3 ……b


由虚断知,U8A第2脚没有电流流过,则流过R18和R19上的电流相等。(V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18 ……c


由虚断知,U8A第3脚没有电流流过, V1=V7 ……d 在桥电路中R15和Z1、PT100及线电阻串联,PT100与线电阻


串联分得的电压通过电阻R17加至U8A的第3脚, V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0) …..e


由虚短知,U8A第3脚和第2脚电压相等, V1=V2 ……f


由abcdef得, (V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2 化简得V5=(102.2*V7-100V3)/2.2 即V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) – 200/11 ……g


上式输出电压V5是Rx的函数我们再看线电阻的影响。Pt100最下端线电阻上产生的电压降经过中间的线电阻、Z2、R22,加至U8C的第10脚,


由虚断知,V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0) ……a

(V6-V10)/R25=V10/R26 ……b


由虚短知, V10=V5 ……c


由式abc得 V6=(102.2/2.2)V5=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)] ……h


由式gh组成的方程组知,如果测出V5、V6的值,就可算出Rx及R0,知道Rx,查pt100分度表就知道温度的大小了。

結果