已回答假定已回答

关于AD2S1210的使用问题

marcohp 在 2015-2-27 詢問的問題
最後回覆由marcohp於2015-3-16提供

正在使用DPS+旋变进行电机驱动的开发,使用AD2S1210遇到几个问题,请指点:

1、激励信号的放大。官方给的电路使用AD8662加推挽放大电流,直接使用大电流运放是否可以?如TCA0372,所用的旋变厂家给的解码板用的是这个运放;

2、锁相问题。按照官方的电路使用三阶巴特罗兹有源滤波,相差在-40°左右,但是我们使用的旋变自身就有22°的相差,考虑报错复位比较麻烦,最好还是能将相位控制在-44~44°范围内,有什么推荐的办法?

3、锁相问题。官方说的锁相范围是n*180°-44°~n*180°+44°,解决上面的问题2是否可以讲整个相差控制在-140°左右,是否会有问题?

4、高温环境下考虑不使用晶振而是用DSP输出作为1210的时钟输入,没有找到晶振信号的电气要求,用DSP管脚输出是否还需要加转换电路,另外如果这样做由于DSP时钟频率一般为整数,难以保证准确的8.192MHz频率,对1210解调有多大影响?

谢谢!

結果