已回答假定已回答

ADF4351或ADF4350的RFoutB的特性和RFoutA相同吗?

myrfy 在 2015-3-2 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2015-3-18提供

查看ADF4351的原理框图,可以看到,B输出端口相比于A输出端口而言,在其前部多了一个多路选择器,那么,在使用B端口做输出时,B端口输出的信号与A端口输出信号之间存在什么差异吗(比如相位差),噪声特性 ?

 

datasheet里面几乎没有对B输出端口的描述,而且查看评估板的原理图,其中B端口也是没有被使用的。

 

请问,B端口是否可以使用?有没有相关的资料?使用B端口是否会存在一定的风险,所以连官方都不建议使用,而且没有给出和B端口有关的数据呢?

結果