已回答假定已回答

AD8349的载波抑制问题

dsx058117@163.com 在 2015-3-3 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2015-3-11提供

贵公司的专家好,我最近在使用AD8349调制器进行ASK调制和BPSK调制,DAC用的是AD9777,但是调制出来的本振载波抑制只有-10dBc,比一般的系统要求(-20dBc)低很多。I路的基带信号直流偏置已经调到了400mV,峰峰值约为200mV,AD9777都是默认配置,不知道我调哪些地方可以改善载波抑制啊

結果