已回答假定已回答

咨询ADCLK925应用问题

cbpest 在 2015-3-4 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-3-16提供

您好:

   在应用ADCLK925过程中遇到下面问题,设计过程中参考ISLA224P25评估板,但是在调试过程中发现ENOB始终上不去,最终定位是ADCLK925输出时钟问题。如图1所示。

1.jpg

  图1

ISLA224P25评估板推荐设计如下所示。

2.jpg

 

由于我的设计包含两片ADC,因此采用与ADCLK905管脚兼容的ADCLK925芯片,原理图设计如下,基本与上述设计一致。

3.jpg

对应的PCB如下所示,板子为FMC子卡。clk1和clk2等长,布线长度2500mil,差分线匹配阻抗100欧,单端线匹配阻抗50欧。

4.jpg

调试过程中,现象象是阻抗不匹配,调整了R66和R67的阻值,从100欧调整到250欧,但是效果有限。

5.jpg

R66,R67 = 249ohm

6.jpg

R66,R67=100ohm

7.jpg

R66,R67 = 150ohm

 

另外在调试过程中发现示波器差分测量出电平为负的,与数据手册明显不同,数据手册1.37-2.37v

8.jpg

同时,在另外AD官网上提供的文档中发现(CN0290_cn.pdf)采用150欧匹配的例子,后面接的33欧的仅是为了降低输出电平分压用的。

9.jpg

目前调试陷入困境,请大神指点

結果