已回答假定已回答

AD2S1210使用

marcohp 在 2015-3-11 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-3-16提供

1、旋变厂家的解码板用的是输出电流1A的运放,CN0276里面选择的是310mA,我们选用的旋变和CN0276里面的阻抗差不多,那是不是输出电流按照400mA左右选择就可以了?另外,厂家选用的TCA0372的带宽只有1.4MHz,和AD8397差很多,会不会达不到滤波的要求?

2、3、假设无源滤波效果不好,必须使用有源滤波,那么1)如果只在信号链路的末端,即sin/cos信号的输入端进行滤波,相差会小一些,旋变本身应该也可以滤掉一些干扰,那么这样会有什么问题?2)如果还是激励和正余弦都使用有源滤波,能否加一个全通滤波器调整相移?

4、工况恶劣,长期高温,我们尽量选用高温晶振,但如果晶振的稳定性和可靠性难以满足,一定要用DSP输出,是否可以直连?时钟信号的电气要求是什么?频率+-25%的意思是即使频率有误差,也不会影响输出的激励信号频率吗?

結果